It begins with you

关系达人

scroll

It begins with you

关系达人

Achievement begins with you.
因为在ABB,公司鼓励大家进步。

我一直想到大型跨国公司工作。拿到硕士学位后,我开始寻找从事B2B业务的工作机会,因为我觉得这会更有意思,更具挑战性。我从一开始就非常喜欢ABB,不仅因为它的创办方式和产品,也因为它所应对的更大挑战。因此,我很高兴能加入ABB培训生计划。

这是不到两年前的事,现在我是一名全职产品经理。短短两年间,我已经被派到过日本和挪威, 这充分说明在这里至关重要的是接触客户和学习日常运营,当然还有建立能够加强我们的业务和推动成功的关系网。我会与包括50个国家的100座服务站的服务网络密切合作。我的工作与团队息息相关。如果我与同事建立了个人联系,无论他们身处何处,工作都会变得简单得多。涡轮增压系统业务单元环境也比较特殊,因为很多人在这里工作了相当长的时间。你真的需要依靠每个人分享个人见解和经验,而且他们会愿意分享。

Jasmin Bild 1

我喜欢与我们的关系网联系,因为我知道我们拥有共同的目标。

Jasmin Bild 5

Jasmin

全球服务业务开发
瑞士巴登

为ABB涡轮增压系统业务单元管理服务协议  

Jasmin于2013年加入瑞士ABB培训生计划。她在日本轮职六个月,担任太阳能电站项目经理。回到瑞士后,Jasmin开始与ABB涡轮增压系统业务单元合作,现在仍担任全球服务协议产品经理。Jasmine在生活中也保持着对工作的热情,包括作为ABB代言人和Femtech的活跃成员。Femtech是一项旨在为研究和技术领域女性提供支持的国际行动倡议。